This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:ROM 串行引导加载程序-调用引脚、引脚电平

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1437725/cc2340r5-q1-rom-serial-boot-loader----invoke-pin-pin-level

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

您好!

我们将使用 ROM 串行引导加载程序来对空白器件进行编程。 我想再次确认以下内容是否正确:

1.根据 TRM 8.5.2表、默认的 BSL_invoke 引脚为 DIO21_A10 (RHB 封装中的引脚13)。 是这样吗?


2.此默认 BSL_invoke 为" 低电平有效 用于在引导期间启动 BSL 的数字输入、编程时需要保持低电平状态"。 是这样吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    XX li 说:
    1. 根据 TRM 8.5.2表、默认 BSL_INVOKE 引脚为 DIO21_A10 (RHB 封装中的引脚13)。 正确吗?

    是的。

    XX li 说:
    2. 此默认 BSL_invoke 为" 低电平有效 用于在引导期间启动 BSL 的数字输入、编程时需要保持低电平状态"。 正确吗?

    您只需将其保持在足够低的时间、即可进入引导加载程序。 不过、您可以将其保持在较低的水平、以防万一。

    此致!

    Nima Behmanesh