This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340 R5

Guru**** 2605655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1436329/cc2340r5-cc2340-r5

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

2340下载软件后程序无法正常运行。 无法选择主函数、只能在调试模式下运行。 我检查了相关的寄存器、似乎堆栈溢出导致堆无法初始化。 但我使用的是未修改的例程。 该芯片无限期地从0xf0024e8循环到0xf0024f8。 我不知道这部分闪存具体对应的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已测试电源、重置正常、这肯定是硬件问题、但不知道如何导致程序运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过使用 SDK 中的示例代码进行测试?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、哪些硬件问题可能导致此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    代码在 ROM 中旋转。

    您可以从 SDK 驱动程序库文件夹中的.elf 文件加载符号、以查看正在发生什么情况。

    此致