This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:同时调试多个项目

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1437150/launchxl-cc1352r1-debugging-multiple-projects-at-the-same-time

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具与软件:

大家好!

我目前正在尝试让 simple_central 和 simple_peripheral 在我的两个节点上运行、但没有成功。 当我尝试调试第二个项目时、我只收到一条消息、说我必须首先终止已经在运行的项目。 我知道有之前的线程与可能是解释性很好的视频,但他们已经15年了,不再工作没有 Adobe Flash... 有人可以帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    CCS 一次只能处理一个调试会话。 您可以尝试打开两个 CCS 窗口(具有不同的工作区)并在每个窗口中调试一个项目。

    但是、简单中央外设和简单外设都有 UART 显示屏、因此我建议您使用此处信息、而不是启动完整的调试会话。

    谢谢、

    Marie H.