This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:接近信道探测分辨率

Guru**** 2507975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1435859/cc2745p10-q1-proximity-channel-sounding-resolution

器件型号:CC2745P10-Q1

工具与软件:

我希望跟踪探头的运动、圆珠笔距仪器20cm 至150cm 处、使用 TI 的信道探测解决方案可以实现什么样的分辨率?

是否有现成的演示、我只需上电即可尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    很抱歉延迟了,但我将在下星期一(11月11日)作出回应。  

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    有关信道探测数据和特性的问题、您能否与 FAE 联系?  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得我目前不了解 TI 的 FAE、可以推荐吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    信道探测解决方案的分辨率取决于各种变量、包括天线路径、环境和使用的算法。 通常、信道探测解决方案的使用距离为50cm - 150米、估计的最佳分辨率介于7cm (技术的物理限制)- 20cm 之间、这同样取决于前面提到的变量。  

    您能更详细地描述一下这一用例吗?  

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要监控探头相对于主机仪器的运动、距离大约为20cm 和150cm、听起来这种解决方案无法达到足够的分辨率。 超声波会一直工作、直到操作员的手碰到为止。