This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何实现 UART 环回功能?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1439526/cc2340r5-how-to-implement-uart-loopback-function

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我正在实现 UART 环回功能、但注意到 SDK 不包含此功能的示例。

您能否提供与实现 UART 环回功能相关的指导或示例设置?

感谢您的帮助。

此致、
廖伟廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiting、您好!

    由于 UART2 TI 驱动程序 不包含环回功能、因此您可以通过 TX 和 RX 引脚之间的手动硬件连接来实现该功能。  UART 环回主要用于内部测试/开发、不适用于终端应用。

    此致、
    Ryan