This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在绑定失败后、某些器件无法与 BLE 连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1440069/cc2340r5-some-device-can-t-connect-with-ble-after-bonding-failed

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!  

我正在使用 BLE 绑定、但几次绑定失败后、我的 iPhone 无法连接 BLE、它始终处于连接页面。

但其他器件可以连接该 BLE。

我使用 Uniflash 擦除芯片、然后烧录新固件、仍然相同、无法成功连接。

已检查 SDK8.10和 SDK8.20、相同结果。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xuefeng:

    感谢您的咨询。

    如果您使用的是 SDK 中的开箱即用示例、能否分享一下? 您在使用什么示例? 此外、您是否为此使用 TI Launchpad?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.我在 SDK 中使用样本 data_stream。
    2.我在生产中使用的是芯片,而不是 launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你能忘记你的 iPhone 上的绑定并重新测试吗? 它可能在 iPhone 上仍然存在旧的绑定,这可能会导致一些问题,因为 CC 设备具有不同的图像。 忘记旧的绑定,重新启动 iPhone 并尝试重新绑定。 如果问题仍然存在、那么您是否可以尝试使用其他 iPhone 并检查行为是否重现?

    此致、

    1月