This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652、CC2340原理图设计评论

Guru**** 2612525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1440760/cc2652r7-cc2652-cc2340-schematic-design-review

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

你好。 Elsen 株式会社的李相烈

​​开发套件电路图中指示的电感器值并非商业出售、因此我想要查询替代值。

3.4nH -> 3.3nH (L13、L14)

3.7nH -> 3.9nH (L12、L21)

2.8nH -> 2.7nH (L33)

谢谢你。 李相烈

파일 μ A