This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:等待连接时功耗高

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1439815/cc2340r5-high-consumption-while-waiting-for-connect

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!


CCS 版本:12.7.1.

SDK 版本:8.10.01.02

项目: basic_ble

SYSCONF:
启用的外设+中心角色。

我将设备连接到中央设备。

在连接过程中、我会观察到高达2.2 mA 的额外能耗。

CC2340应处于无源状态、并且只应使射频通道工作。

微控制器是否应该进入睡眠状态? 如果是、应该对此做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan

    感谢您的咨询。

    您此次测试使用的是定制电路板还是 TI Launchpad? 如果使用直流/直流转换器而不是 GLDO、您能否确认相同的结果?

    此外、您是否可以禁用 Display Module:SysConfig -> BLE -> Advanced Settings。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!
    感谢您的回答。
    我们使用定制器件。
    我们没有连接高频石英。

    如果我在设置中选择稳压器直流/直流、将得到以下结果

    它是到 GLDO 的恒定开关、 因此无法选择 DСDC Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用显示模块后:SysConfig -> BLE -> Advanced Settings、结果是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan

    从当前值来看、当选择 LDO 作为稳压器时、器件不会进入待机状态。 您是否有可以用于刷写软件并查看同一问题是否重现的 TI Launchpad?

    BR、

    David。