This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:蓝牙扫描

Guru**** 2506305 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1439820/dlpnirnanoevm-bluetooth-scan

器件型号:DLPNIRNANOEVM

工具与软件:

您好!

我目前使用的是通过蓝牙连接的 DLPNIRNANOEVM 设备。 我可以通过 Python 和 Deep 库使用 PC 中的蓝牙与它进行通信。

我想启动一次扫描并存储扫描的结果。

当我开始扫描时,我会收到一个通知:
bytearray (b'\x01\x83\n\n\x00\x00')

同样,当扫描结束时,我收到另一个通知:
bytearray (b'\xff\x05\x00f\x00')

您能否说明一下扫描索引是0x01830000还是0xFF050000?

是否可以使用命令"Request Serialized Scan Data Structure"(请求串行扫描数据结构)获取扫描数据?

获得扫描数据后、是否应该将 DLP 频谱库与 dlpspice_scan_interpret()函数一起使用

您有一个简单的代码示例吗?

感谢您的指导、

此致、

Kilian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kilian、

    我需要深入了解这一点。  请等待几天。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的器件不是 DLPNIRNANOOEVM、而是 InnoSpectra 的 NIR-M-R2、它是德州仪器(TI)的合作伙伴。 我使用他们的应用成功操作了该器件。 谢谢你,我很抱歉打扰你。