This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:RSTN 缓冲器配置

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1439486/cc2340r5-rstn-buffer-cofigration

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我要确认 RSTN 引脚。
下面有两个问题。

1.
应用程序、所以无需从外部进行复位。
在这种情况下、RSTN 引脚是否需要外部上拉电阻器?

2.
当 CC2340发生内部 POR 时、RSTN 引脚是否从内部驱动为低电平?
(如果是这种情况、是否是从内部开漏驱动?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果您没有主动驱动重置,则应上拉重置线。 如果您将其保持悬空、则可能会导致意外复位。

    2. RSTN 引脚仅为输入

    BR、

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jake