This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:CC2652RSIP 认证

Guru**** 2579125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1439769/cc2652rsip-cc2652rsip-certifications

器件型号:CC2652RSIP

工具与软件:

亲爱的人们

我之前从事的无线电模块集成附带固定天线并经过模块批准。 我们遵循了模块认证的建议、并进行了一些杂散发射和辐射功率测量。

在这些 SIP 模块中、客户必须设计/或将自己的天线与此芯片模块一起放置在 PCBA 上、该过程与这些 SIP 模块有何不同? 它被视为部分认可的无线电模块还是?

BR 标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    如果天线发生变化、则必须重新进行认证。 我还会与我的团队确认。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是使用已经获得批准的天线来实施芯片模块? 我看到在 CE 证书文档中列出了这些部件号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您是对的。

    为了进一步阐明该过程、FCC 认证可以分为3个部分:

    1. 芯片无线电传导测量
    2. 天线测量
      1. 传导结果与天线增益相结合、以确定它是通过还是失败
    3. 产品级别
      1. 在整个设计中对辐射性能进行了测试
      2. 这应该与传导数据+天线增益结果相匹配。

    虽然 #1和#2可以单独测试、也可以组合测试结果、但产品级测试会触发"重新认证"、因为您无论如何都会测试整个设计。

    此致、

    按钮