This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:备用 PCB 布局指南

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1437837/cc2651r3sipa-alternate-pcb-layout-guidelines

器件型号:CC2651R3SIPA

工具与软件:

关于射频布局、数据表中的准则10.4.2建议采用 L1-2层间厚度、4层和介电常数、但由于我无法根据这些建议值进行设计、因此我将根据准则10.4.4继续进行设计。

应考虑这些因素

(1)​​为 L16列出了两个值:0.8mm 和1.6mm 厚度、但是如果电路板厚度不在这些值之外、我该如何设计?

目前、我正在考虑电路板厚度为0.8mm 或1.0mm。

(2) 我可以假设层数(层间厚度)没有影响吗?

(3)在图10-8中、冲掉红色框架内除表面层之外的所有层是否可以?

或者我是否应该仅在 L16的 GND 侧创建与表面层相同的图案(随附图中的蓝色帧)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您可以为哪些厚度设计? 即使厚度与0.8mm 或1.6mm 不同、也可以略微调整电感值以重新调整天线匹配。     可能需要一些实验工作。

    2)我认为这个项目与项目1中的问题有关

    3) 3)模块下方必须至少有一个接地参考平面。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1)板厚度为0.8mm 或1.0mm。

    由于0.8mm = 2.7nH、如果它是1.0mm、会发生什么情况?

    3) 是什么、①或②?

    该图显示了4层、但实际设计可能有4层以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循此处的参考设计: https://www.ti.com/lit/zip/swrc382

    此致