This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:267@ 0x0调试错误

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1441232/cc2651r3sipa-267-0x0-debug-error

器件型号:CC2651R3SIPA

工具与软件:

您好!

我一直在为"CC2651R3SIPA"定制电路板、应在16英寸 x8英寸 PCB 板中安装。

因此、要对 MCU 进行编程、我将使用 FPC (柔性印刷电路板电缆) 10引脚电缆。

要将独立 XDS110 10引脚调试转换为 FPC、我使用定制的 FTSH-105-01-AXFPC 10引脚至 F-DV-K 5D1012A FPC 10引脚电路板。

在尝试调试时、我收到以下错误消息

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-267 @ 0x0)控制器无法检测到有效的目标电源。 检查指定电压电平的目标 JTAG 连接和/或连接设置。

我无法了解调试 CC265xx MCU 需要用到的电压大小

我将使用标准的3.3V 和0.011毫安电流来通过独立调试器调试 CC265xx Launchpad 进行调试和加载程序

请推荐一个定制板调试的解决方案,正如我提到的细节,也请随时随意谈论它电话/ 号码: 7010296498。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumaravel:

    您将需要向 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 提供原理图和布局 、以供进一步审查。  您应参考 LP-CC2651R3SIPA 、包括"外部调试"选项及其必要的 ARM JTAG 连接。  在我的调试过程中、XDS110需要1到2 mA 之间的值、这一点对于其他编程人员来说可能也很相似、以便驱动器件有功功率和 JTAG 通信。

    此致、
    Ryan