This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在 CC2340R5上保存绑定信息

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1441650/cc2340r5-saving-bond-info-on-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我目前使用 CC2340R5作为我的开发的外设角色。 我使用了 SDK 中提供的 Basic_BLE 代码。  我当前使用的 SDK 版本是 " simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02 "  

我已经按照 Resource Explorer 中显示的步骤启用 PASSKEY 输入。 使用的链接就是 这样。 我在这里做的一项更改是将 BD 地址设置为"Public"、如下所示。  

我能够成功生成密钥并与客户端设备绑定。 我遇到的问题是绑定信息、配对后运行外设代码的 CC2340R5未保存绑定信息。  

请帮助我了解如何在外围设备上存储绑定信息。

谢谢!

Sandeep Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题。 TI 栈处理绑定信息的存储、我选择的地址模式不正确。 设置为 Random address、我已将地址模式更改为 public、现在它正在工作。