This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:需要在 Android APK 级别上开发 OAD 过程的指导

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1441124/cc2651r3-need-guidance-to-develop-oad-process-on-android-apk-level

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件:CC2650

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我们正在寻求有关修改 Android 应用的指南、以支持 BLE 5.2版的 OAD (无线下载)更新。

目前、我们的应用已成功发送 BLE 4.2版(基于 CC2650)的图像和 OAD 更新。 但是、随着过渡到 BLE 版本5.2、我们知道0xFFC5在此 BLE 版本中使用了新的 UUID (OAD_EXT_CTRL_UUID)。

您能否提供以下方面的基本指导:

  1. OAD_EXT_CTRL_UUID在我们的 Android APK 中实现处理逻辑?
  2. 是否需要其他步骤或注意事项来确保在 OAD 过程中与 BLE 5.2兼容?

我们非常感谢提供任何可以帮助我们调整应用以便与 CC2651R3无缝配合的相关示例。

感谢您的帮助。

此致、

Rajnish Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajnish、

    感谢您的咨询。

    我建议查看我们 SDK 中的 OAD 示例(例如\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\simple_peripheral_oad_onchip)并将其用作参考。 此外、您可以查看 SimpleLink Connect 应用(包括源文件)以了解如何在中央(OAD 分发器)端实现该功能: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CONNECT-SW-MOBILE-APP

    BR、

    David。