This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:使用简单外设示例在 CC26X2 LaunchPad 上实现理想的空闲电流消耗

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1439343/cc2642r-achieving-ideal-idle-current-consumption-on-cc26x2-launchpad-using-simple-peripheral-example

器件型号:CC2642R
Thread 中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们目前正在使用 CC26X2 LaunchPad 并使用测试电流消耗 simple peripheral 示例 从中删除 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52 . 在我们的设置中、我们修改了 广播间隔 100毫秒至1秒。 我们将测量使用进行广播之间的电流消耗 NRF 功率分析器 、并且我附上了电流消耗图供参考。

我们的测量显示平均电流消耗约为125  µA μ A 实现更高的效率。 但是、根据数据表、预期的空闲流耗应小于 1 µA .

您能否为我们提供指导、说明如何优化我们的设置、以实现理想的1 µA 空闲电流消耗?

提前感谢您的帮助! e2e.ti.com/.../Simple_5F00_Current_5F00_Consumption.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viknesh、

    感谢您的咨询。 请帮助我回答以下问题:

    1. 您使用的是定制电路板还是 TI Launchpad?
    2. 您能否请尝试使用 EneryTrace 或功耗分析器来复制此文件(我之前尚未使用 NRF 功耗分析器、因此无法确定该文件的正确设置)。

    BR、

    David、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:


    感谢您的快速响应。  

    我们使用的是 TI LaunchPad、如随附的照片所示。 (已移除所有跳线、并将3.3V 和 GND 连接到电源分析器以测量电流消耗。)

    我们确信"NRF 功率分析器"中的设置正确无误。 使用相同的设置和相同的 TI LaunchPad、我们测试了以下示例:

    C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\drivers\empty.
    在本例中、电流消耗测量值为1微安、这一点可以从随附的屏幕截图和视频参考中看出。

    您是否告知使用 Simple Peripheral 示例实现1微安电流消耗需要调整哪些设置? ` e2e.ti.com/.../EmptyProject_5F00_CurrentConsumption.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viknesh、

    下面我看一下我的设置 与此同时、您能否检查显示模块是否已禁用以及外部闪存是否已关闭?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    是的、显示模块已禁用、并且外部闪存已关闭。 请查看随附的屏幕截图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viknesh、

    感谢您的确认。 为了快速进行完整性检查、您能否尝试运行相同的练习、但使用 EnergyTrace 并共享电流消耗轨迹? 您必须将3.3和 GND 跳线连回到调试器。 我只是想确保我们具有相同的参考进行比较。

    此外、您是否还可以使用最新的 SDK (版本:7.41.00.17)进行测试、您当前使用的版本有多个更新。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    以下是 SDK 5.XX 和 SDK 7.XX (根据要求)的 EnergyTrace 详细信息。 在这两种情况下、我都确保按照您之前的建议关闭了显示屏和外部闪存。 不过、我观察到 SDK 7.XX 实际上会消耗更多的功率。

    我还随附了设置详细信息、供您参考。 请注意、在此测试期间、我没有移除 LaunchPad 上的任何跳线。 如果需要进一步的调整或细节、请告诉我。

    此致、
    Viknesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viknesh、

    抱歉、我错误地单击了"已解决"按钮。 您是否在两个 SDK 版本中加载了相同的程序? 我有点困惑、因为在第一条迹线中没有广播事件、而在第二条迹线中没有广播事件。 另请确认已设置电源策略以使设备进入待机状态。 此外、让我们仅在连接 GND 和3.3跳线的情况下运行功率测量。

    BR、

    David。