This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:测量 CC2340 TX 电源方案。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1440903/cc2340r5-measure-cc2340-tx-power-scenario

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好、TI 专家。
可以在 CC2340R5数据表的 TX 功率电流中看到两个值、
如何使用该程序来控制直流/直流转换器关闭和系统总线关闭?
2.如果 Smart RF studio 8产生的调制信号是用 LP 测量的,则为17.6mA。 这是否对应于直流/直流转换器关闭和系统总线关闭的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli:

    1. DCDC 可通过最新版本的 SmartRF Studio 8进行控制。 系统总线的3个组件可以单独关断。 请参阅技术参考手册。

    2. 17.6mA 正确、对应于直流/直流转换器和系统总线关闭、因为 LaunchPad 在3.3V 下工作、而数据表结果是使用3V 验证的、预计电流消耗较低。 当电压电源增加时、电流消耗会降低、因为器件正在尝试保持恒定的功耗。

    此致、

    按钮