This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CMSP432BTBLESW:如何使用命令连接 HFP 配置文件

Guru**** 2768885 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1434045/cc2564cmsp432btblesw-how-to-connect-hfp-profile-using-commands

器件型号:CC2564CMSP432BTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564C

工具与软件:

嗨、团队:

CCS12.5 IDE 或者会与  CC2564c MSP432 Bluetopia SDK 导入项目并成功生成。 获取以下命令、

已尝试多种方式连接,但它仅与移动设备配对无法连接。

蓝牙协议栈 ID:1.
已初始化 WBS 支持。
器件芯片组:4.1
BTPS 版本:5.1.1.0
项目类型: 6.
固件版本:12.26.
应用程序名称: hfp_demo.
应用程序版本:0.5.
本地 BD_ADDR:0xC8DF8425682B
GAP_CMConnectable (Set_Connectability_Mode)。
GAP_DLP Set_Discoverability_Mode (dmGeneralDiscoverable、0)。
GAP_PairableMode (Set_Pairability_Mode)。
GAP_GAP() Register_Remote_Authentication 成功。

香港特别行政区政府
*命令选项: Inquiry、DisplayInquiryList、Pair、*
* EndPairing、PINCodeResponse、PassKeyResponse、*
* UserConfirmationResponse、*
* SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode、*
* SetPairabilityMode、*
* ChangeSimplePairingParameters、*
* GetLocalAddress、GetLocalName、SetLocalName、*
* GetClassOfDevice、SetClassOfDevice、*
* GetRemoteName, OpenHFServer, CloseHFServer *
* ManageAudio、AnswerCall、HangUpCall、*
* PlaceCallOnHold、HoldingMultipartyCall *
*保持多话机呼叫、2话机呼叫音频开关、*
* 2话机 AnswerCall、QueryActiveConnections、*
*帮助*
香港特别行政区政府

使用上述命令、请帮助我们进行连接和处理。

谢谢。此致

Chandra Shekar .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您是音频网关还是服务器。 有2个 HFP 演示。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 HFPDemo_HF Demo。

    我不仅想使用 HFP 还想使用其他示例项目(如 HID,A3dp,PBAP,SPP),我无法连接并处理它。

    你能帮我吗?

    谢谢。此致

    Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我们有关如何运行演示的分步指南  

    https://www.ti.com/lit/ug/swru580/swru580.pdf 

    此致!

    Rogelio