This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:Project Zero 仅在刷写时运行/广播。 直到下一次闪存、复位后才会再次出现

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1441925/launchxl-cc1352p-project-zero-only-runs-advertises-when-flashed-does-not-come-up-again-after-reset-until-next-flash

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:CC1352P

工具与软件:

仅当我将 Project Zero 刷写到 LAUNCHXL-CC1352P-4 (直到电源关闭或我按下复位按钮)时、它才可见(正在广播)。  之后该 LED 不会出现、直到我再次刷写为止。  我已经阅读了很多像这样的问题、并且还将"bim-offchip-CC1352P_4_LAUNCHXL-mortos_ticlang"项目刷写到电路板上。  仍然没有喜悦。  我未使用 OAD -仅使用 USB 连接和  

Code Composer Studio  

 版本:12.8.1.00005  

Project Zero 的版本为 project_zero_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos7-ticlang   

我正在使用运行 MacOS Monterey 版本12.6.7的 Mac、但我不认为这很重要。   

 

正如我所理解的那样、我构建和闪存 bim 项目、然后是我的 project_zero 项目。  我缺少什么?

非常感谢

Ali