This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:BLE-Stack 3.03.02中的 LE 电源控制

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1441859/cc2755r10-le-power-control-in-ble-stack-3-03-02

器件型号:CC2755R10
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

工具与软件:

您好!

在 BLE-Stack 3.03.02的版本说明中、我看到可调节 Tx 功率是受支持的特性。  这与蓝牙 SIG 定义的 LE 电源控制相同吗?

谢谢!

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的咨询。

    LE 功率控制与可调 Tx 功率不同。 LE Power Control 功能可用于根据接收器的信号电平来调整连接的对等器件的发送功率电平。 我们尚未实现该功能。  

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。  TI 是否认为对此功能的需求足够高、可以在近期堆栈版本中预料到?

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    抱歉、据我所知、这不是近期的路线图、而是目前的路线图。 但是、我会再次与团队核实并尽快与您联系。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。