This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:禁用以存储 NV 安培(&A);启用绑定管理器。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1443208/cc2651r3sipa-disabled-for-storing-of-nv-bond-manager-enabled

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

你好。

我在 CC2651R3SIPA 上开发修改后的 host_test 软件。

使用配对序列(密钥输入)。

但是、不需要存储用于绑定数据的 NV

Beacause bond_FLAG = Disalbed & Key exchange =无。

我可以使用以下配置。
-DGAP_BOND_Mgr
-DOSAL_SNV=0

或者、如果启用了 GAP_BOND_MGR、
我是否需要将 OSAL_SNV 设置配置为1或2?

此致、

冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冈崎先生、

    感谢您联系我们。 如果不需要存储绑定、则可以通过简单地取消选中"Bonding"(绑定)来禁用通过 SysConfig 的绑定。 如果您不使用 GapBondMgr、则可以通过取消定义定义并删除为绑定分配的 NV 区域来将其删除。 我认为、您不需要为此更改 OSAL_SNV 设置。

    此致、

    1月