This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:32.768kHz 和48MHz 晶振的规格

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1441890/cc2340r2-specifications-for-32-768khz-and-48mhz-crystals

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

嗨、团队:

在哪里可以找到 CC2340R2要求的32.768kHz 和48Mhz 晶体的以下规格?

由于老化和过热、我希望在环境中看到 ppm 的精度、但在任何地方都找不到。

此致!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    以下是 CC23xx 器件的晶体选择指南: https://www.ti.com/lit/an/swra495k/swra495k.pdf

    但该规格通常为+/-40ppm

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应包!  

    晶体应用手册还参考了 SWRA640H、硬件配置和 PCB 设计注意事项。  

    SWRA640H 标题为 CC13xx/CC26xx。 这是否也适用于 CC23xx、或者是否有其他类似的应用手册?

    此致!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    只有少数部分适用于 CC23xx、例如布局部分减去平衡-非平衡变压器、因此我们通常不建议这样做。  

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BUN,

    很有道理、感谢你们的帮助!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BUN,

    很抱歉再次重新打开这个、但晶体调优部分是否适用于 CC23xx? 如果没有、我们是否有类似信息可以查找到?

    TRM 引用了 HFXTDYN 和 HFXTTARG 寄存器、但未详细定义 Q1CAP 或 Q2CAP 字段。 (除非我 在某个地方错过了它)

    此致!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    CC2340的晶体调谐 略有不同。 步骤如下:

    1.使用 SmartRF 8和连续 TX

    2.使用频谱分析仪在所需频率上放置一个标记

    3.调整 Q1和 Q2 ,使测量的频率处于所需频率的+/- 2KHz 范围内

    4.将值转换为十六进制并 更新 SysConfig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bun! 此信息现在是否记录在任何位置以供以后参考?

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该与 SWRA640等效的 CC2340中、但仍然是一项正在进行的工作。

    按钮