This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:对 CC2451控制器进行编程所需的帮助

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1443054/cc2541-assistance-required-for-programming-cc2451-controller

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:   

我希望这封邮件能让您满意。   

我目前使用 CC2451控制器、但遇到问题。 此控制器未被识别或列在 Code Composer Studio 或 UniFlash 中。 请您提供以下方面的指导:   

1.如何设置 CC2451的开发环境?   

2.是否需要特定的工具、软件或步骤来编程此控制器?   

3.任何相关的文件或资源,可以帮助我继续。   

非常感谢您协助解决此问题。 如果需要我提供更多信息、请告知我   

感谢您的支持。   

此致、   

Ankush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    我希望你做得好。  

    andy kim 说:
    此控制器未被识别或列在 Code Composer Studio 或 UniFlash 中。 我想请您提供以下方面的指导:  [/报价]

    -CC2451目前在 CCS eclipse/theia 上不受支持,也不在 UniFlash 上受支持,我也不知道有任何支持它们的计划。

    [报价用户 id="67046" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1443054/cc2541-assistance-required-for-programming-cc2451-controller "]

    1.如何设置 CC2451的开发环境?   

    2.是否需要特定的工具、软件或步骤来编程此控制器?   

    3.任何相关的文件或资源,可以帮助我继续。   

    [报价]

    对于 CC2451、我们需要使用 IAR 而非 CCS 来开发器件程序。

    2.需要 SmartRF 闪存编程器(软件)和 CC 调试器(硬件)。

    3. CC2541数据表、产品信息与支持|德州仪器 TI.com 查看软件开发与硬件开发部分。

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex ***:

          感谢您的答复。  

           我还有一个疑问,我可以用 xds110调试器代替 cc 调试器用于 cc2541吗? 如果可能、请告诉我如何在蓝牙上进行编程和编写示例代码

    谢谢你  

    Ankush

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex ***:

           我也签入了 IAR、但 该控制器未被识别或列出、还附带了一个屏幕截图。

           那么、请让我来说明如何为器件开发该程序。

    感谢您的支持。   

    此致、   

    Ankush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    我还有一个疑问、我能用 xds110调试器代替 cc 调试器吗? 并说明如何在可能的情况下在蓝牙上编程和示例代码[/QUOT]

    -您将需要使用 CC 调试器调试探针| TI.com  (因为 CC2541不支持 XDS110)、并按照以下指南中的说明刷写器件:SmartRF Flash Programmer User Manual (修订版 G)。  

    请告诉我如何为设备开发此程序。

    -在安装 IAR 时,你需要一个专门支持 CC2541器件的 IAR 版本,以及一组要从中迁移的示例;我需要获得 IAR 8051 10.40.1 ,而要从中迁移的示例可以在 CC2541软件支持页面上找到(解压缩文件,将文件导入 IAR 工作区,并在 IAR 要求时进行迁移)。  

    谢谢!
    Alex F

    [/quote]