Thread 中讨论的其他器件:CC2640
工具与软件:
我的 BLE 配置文件配置如下:
#define SBP_PERIODIC_EVT_PERIOD 20.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define SIMPLEPROFILE_CHAR1_LEN 4.
#define SIMPLEPROFILE_CHAR4_LEN 20.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
当 cc2640与 iPhone 或 Android 手机连接时、cc2640会将 TX char4数据保留到 iPhone 或 Android 手机。 同时,不同步 char4数据事件,iPhone 或 Android 手机将保留 TX 1 char1数据到 cc2640每5秒。
在与 iPhone 连接的情况下、cc2640在随机时间(几秒到几分钟)后不会再从 iPhone 发送/接收任何数据。 cc2640和 iPhone 断开连接后、cc2640会再次进行广播并能够再次连接、但数据 TX/TX Rx 仍无法正常工作。
连接 Android 手机时不会出现此问题。