This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:Bond Manager 安全连接参数无效范围

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1443446/cc2651r3sipa-bond-manager-secure-connection-parameter-invalid-range

器件型号:CC2651R3SIPA

工具与软件:

你好。

我在 CC2651R3SIPA 上开发修改后的 host_test 软件。

对于 Bond Manager 参数、

当  GAPBOND_SECURE_CONNECTION 设置为 GAPBOND_SECURE_CONNECTION_NONE 时、

 返回"bleInvalidRange"(0x18)、表示响应事件的状态。

请找到以下日志。

BTool 日志:

[80]: - 07:32:27.409.
类型: 0x01 (命令)
操作码: 0xFE36 (GAPB4024R Mgr_Set 381)
-数据长度: 0x04 (4)字节
PARAM0:0x0411 (1041)(GAPBOND_SECURE_CONNECTION)
参数长度:0x01 (1)
BondSecureCxns:0x00 (0)(GAPBOND_SECURE_CONNECTION_NONE)
转储(Tx):
0000:01 36 FE 04 11 04 01 00 .6......
--------------------------------------------------------
[第81话]: - 07:32:27.452.
-类型: 0x04 (事件)
-EventCode:0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
-Data Length : 0x06 (6) bytes(s)
事件:0x067F (1663)(GAP_HCI_ExtentionCommandStatus)
状态:0x18 (24)(bleInvalidRange)
操作码:0xFE36 Mgr_Set 381eter)
DataLength:0x00 (0)
转储(Rx):
0000:04 FF 06 7F 06 18 36 FE 00… 6..
--------------------------------------------------------

我参考了以下文档和论坛的支持信息。 我无法解决此问题。

GAP 绑定管理器和 LE 安全连接—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.09.00文档

CC2340R5:关于设置 LE 安全连接-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎- TI E2E 支持论坛

我想知道 如何 对修改或过程设置进行方法化

HOST_TEST 上 GAPBOND_SECURE_CONNECTION_NONE 的 GAPBOND_SECURE_CONNECTION。

此致、

冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冈崎先生、

    感谢您联系我们。 我们会查看您的问题、并尽快回复您。 同时、您能否提供您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan-San:

    非常感谢您的答复。

    SDK 版本为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17。

    此致、

    冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okazaki、

    感谢您的咨询。 我想问您对 host_app 示例进行了哪些修改吗? 错误代码"bleInvalidRange"(0x18)表示提供给 GAPBF4420IS Mgr_Set 命令的一个或多个参数超出了有效范围。 当将 GAPBOND_SECURE_CONNECTION 参数设置为 GAPBOND_SECURE_CONNECTION_NONE (0x00)时、控制器拒绝此值无效。 这可能意味着它不允许通过具有大于必须使用的 GAPBOND_SECURE_CONNECTION_NONE 的最小值来完全禁用安全连接。

    BR、

    David。