This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:低功耗音频

Guru**** 2832445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC2340R5, CC2650, CC2642R, CC2755R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1443838/cc2650-le-audio

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2340R5、、 CC2642RCC2755R10、CC2652R7

工具与软件:

我想知道此 IC 是否支持极音和广播模式等低功耗音频。 我没有请告知支持它的芯片组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    CC2650支持低功耗蓝牙连接音频–用于1到1通信。 为此、您也可以考虑 CC2340R5。

    使用 CC2642R、CC2652R7或 CC2755R10、您应该能够为音频流保持多个连接(大约4个)。

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种音频支持是低功耗音频听觉盛宴流还是 TI 技术?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是 TI 技术、所需的资源要少得多、系统成本得到了优化。  

    此致、