This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:如何设置控制器的 Tx 功率

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1444120/cc2340r2-how-to-set-tx-power-of-controller

器件型号:CC2340R2

工具与软件:

您好!

     如何设置控制器的传输(Tx)功率。 以及什么是不同值的电流。 在数据表中给出了  0dBm 时  的5.1mA TX 值和+8dBm 时的< 11.0mA TX 值。我在 syscfg 文件中设置 TX 功率、这是设置 Tx 功率的正确方法? 下面是我所附 syscfg 文件的图像。

当我设置0dBm Tx 功率时,传输电流在 5.2mA 到5.7 mA 之间 ,当我设置4dBm Tx 功率时,传输电流上升到10 mA。   设置 4dBm Tx 功率时的确切传输电流是多少。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的表7.10列出了不同 TX 值下 TX 的功耗:

    简而言 之、如果您使用 BLE 示例、电流消耗可能与这些数字不完全匹配、因为电流消耗将包括运行应用程序、UART 等。 若要获得非常准确的无线电发射电流读数、则使用 propRF 示例可能是最佳选择。 我建议使用 BLE 示例(在禁用显示器的情况下)来获得实际的功耗读数、从而实现功耗目的。

    此致、

    1月