This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:我们正在进行扫描、但未连接外设。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1444060/cc2340r5-we-are-getting-scan-but-not-connected-with-peripheral

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我们使用 CC2340R5器件进行 BLE 开发。

SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64

CCS 版本: 12.7

"我遇到了连接外围设备的问题。 两天前、我们使用了相同的代码和功能、并且运行良好。

现在、我们正面临一个问题、即扫描工作正常、但未连接到外围设备。

我已经附上了调试模式中的问题的屏幕截图。 "那你就告诉我吧。"

谢谢、此致

Balaji Wankhede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji Wankhede:

    感谢您联系我们。 您能解释一下"不连接"的意思吗? 您是否收到错误返回代码或发布的意外事件? 设备是否在 connect()呼叫时挂起? 外设是否仍在广播?

    此致、

    1月