This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:一个具有2个不同频率 PWM 输出的 LGPTimer?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1441764/cc2340r5-one-lgptimer-with-2-different-frequency-pwm-output

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的团队:

由于硬件资源有限、 我只剩下一个 LGPtimer。

是否可以通过两个通道输出2个不同频率的 PWM?

PWM1:1kHz 占空比1/5

PWM2:3kHz 占空比1/3

或者是否有其他推荐的解决方案?

谢谢!

BR、

Connor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    这是 F3 SDK PWM TI 驱动程序的一个已知限制、下面是一些相关的 E2E 线程:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1407241 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1380497 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1388994 

    也就是说、需要对 PWM 资源进行一些自定义更改、TI 司机团队了解 为克服这些缺点所需的改进。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这意味着它只与软件改进有关?

    如果是、是否有计划对此提供支持?

    BR、

    Connor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对美国感恩节假期造成的延误深表歉意。

    这些限制在内部是已知的、并且错误票证已提交给 TI 驱动程序团队以在将来解决这些问题、但是我没有任何具体的 F3 SDK 随附的日期。  这就是我提供其他几个 E2E 线程的原因、这些线程讨论了这些问题并提供了可行的权变措施。

    此致、
    Ryan