This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R53E0YBGR:器中的芯片支持8.10.0.46 SDK 代码?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1438418/cc2340r5-cc2340r53e0ybgr-does-the-chip-work-with-the-8-10-0-46-sdk-code

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、TI:

现在可以使用 CC2340R53E0YBGR 芯片、这款芯片的封装尺寸为24引脚、我想了解一下 TI 目前发布的 SDK 版本、是否可以将其用于此芯片。

谢谢

James

2024.11.14.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您问这个问题。

    我会在5个工作日内对其进行调查并提供更新。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    此功能已尝试过、无法立即为此软件包配置 CCS 项目。

    我会向团队寻求建议。

    请注意、下周是美国假期、因此预计会出现延迟。

    我将在今后两周内提供后续行动。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我得到了团队的反馈。

    • 在 SysConfig 中选择 R53、您应该能够对器件进行编程
    • 已在 SysConfig 中使用 CC2340R53 RKP
    • 确保您仅使用 WCSP 封装中提供的引脚

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toby:

    这是非常有帮助的,非常感谢。

    James

    2024.11.22.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的更新!

    -Toby