This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:尝试对定制板进行编程时出现错误242

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1443439/cc2640r2f-error-242-when-trying-to-program-a-custom-board

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

美好的一天! 我目前在尝试使用 XDS110调试探针对采用 CC2640R2F 的定制电路板进行编程时遇到问题。 我有这两个探头、一个工作正常、但另一个在尝试连接到定制电路板时遇到以下错误。

产生此错误的 XDS110仍可以更新到最新软件、但无法连接到目标。 XDS110内部的某些东西是否会损坏? 如何解决此问题? 他们是相当昂贵的,如果它迅速打破这将是一个耻辱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sjoerd:

    产生此错误的最常见原因是跳线缺失/配置错误、或连接不良。

    为了缩小该问题的范围、您是否可以使用另一个 XDS110调试器来排除该问题?

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有另一个 XDS110调试器、它运行良好。 但是、导致此错误的一个在一段时间后停止工作、即使它过去曾正常工作。 XDS110内部的组件是否 损坏并导致了此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sjoerd:  

    我不一定怀疑 XDS110上的单个元件会损坏。 您是否有 LaunchPad 或其他已知正常的器件要进行编程、以验证是否是 XDS110出现了问题? 您的设计在某些方面是否处于边缘地位、能够让一个程序员正常工作、而不能让另一个程序员正常工作? 复位线路是否具有我们的参考设计中显示的相关电阻器和电容器? 是否尝试过使用不同的电缆? 已验证接头上没有 Dame? 如果您最终需要替换此 XDS110、还有一个替代设计 https://www.ti.com/tool/LP-XDS110 、该设计可以连接到某些类型的 LaunchPad 参考设计、但也可以独立工作。

    BR、

    周杰