This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:当我将广播设置为2000ms (而不是100ms)时、我可以##39;无法使用 SimpleLink Connect 很好地连接到 persistent 应用。

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1441782/cc2340r5-i-can-t-connect-well-to-the-persistent-app-with-simplelink-connect-when-i-set-advertising-to-2000-ms-instead-of-100-ms

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

下午好!

当我将广播设置为2000ms 而不是100ms 时、我无法通过 SimpleLink Connect 很好地连接到持久性应用。

TI SimpleLink 连接:1.3.7

芯片:CC2340R5

似乎在 iPhone 上,我直接连接没有任何问题,但与另一个 Android 手机我有问题。 我不知道这是与电话联系还是可能是 巧合。

我的目标 是、或多或少地让您的口袋中有任何电话、便可将应用程序加载到芯片中

我需要提高广播能力以降低功耗。

当我使用 NRFConnect 移动应用程序进行连接时,没有问题。

你有什么想法来解决这个问题吗?

提前感谢您、

此致

Yohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohan:

    感谢您的咨询。

    您能否确认 SimpleLink Connect 应用程序是否能按预期在 iPhone 上正常运行、而在 Android 上无法正常运行? 2秒广播将降低主设备在扫描任何3个广播通道时检测外围设备的机会。 当然、这取决于扫描参数(例如扫描窗口、扫描周期)。 如果您正在处理自己的移动应用程序、这些是您应该能够自行设置和调整的参数。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我可以确认它在 IOS 上运行得很好,但 Android 仍然是随机和复杂的。

    我有一个印象,它是链接到应用程序,因为通过 nrf 连接应用程序与 Android ,我可以直接连接到我的设备没有错误。

    此致、

    Yohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohan:

    我明白了。 "Android 随机且复杂"是指设备多次出现在扫描窗口(在 SimpleLink Connect 移动应用程序内)上、并且很难选择它来进行连接? 如您所述、这很可能是因为 Android 上运行的应用程序正在使用扫描参数。 您会看到不同 Android 手机的行为吗? 您可以使用蓝牙监听器来确认这一点、并检查在 Android 中扫描与在 IOS 中扫描的方式不同。 但是、如果您计划在发布到生产中时开发自己的移动应用、这些参数应该是您能够自行设置和调整的参数。 此存储库为开发参考的应用提供代码: github.com/.../simplelink-connect

    BR、

    David。