This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:无法调试和放大;请将代码上传到我的原型板

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, CC2652RSIP, UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1433123/cc2652rsip-unable-to-debug-upload-the-code-in-my-proto-board

器件型号:CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、TMDSEMU110-U CC2340R5

工具与软件:

我收到(Error-242 @ 0x0)提示、我正在尝试在 CC2652RSIP MCU 中上传代码。

我在此附上错误屏幕截图

请给我提供有关如何克服该调试错误的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kumaravel N

    我希望你做得好。 我想看看是否可以使用 UniFlash 连接到板、读取存储器和擦除闪存;这样可以告诉我们板是否正常运行。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    我现在能够使用独立的 TMDSEMU110-U 调试器来调试定制的 PCB 板。

    但它仅在11毫安为3.3V (3.3V、11 mA)的情况下工作。 但是在调试会话之后、在没有拆除电源的情况下、我将电流电平减少至2mA 值、这样它就能够无线发送数据

    如何 在调试期间降低电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumaravel N、

    我想问您是否已经让我们的硬件团队审查了您的定制 CC2340R5 PCB?  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 硬件团队未对 PCB 进行审核。

    您能告诉我、发送 TI PCB 硬件审查申请的程序是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumaravel N、

    按照以下网页上的步骤操作: SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 设计工具|德州仪器 TI.com

    *您可能需要一个单独的 E2E 帖子,其中显示了上述有疑问的连接,我们的硬件成员将查看该连接。  

    谢谢!
    Alex F