This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 cc2340r5创建自定义服务及其特征

Guru**** 2769205 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1440781/cc2340r5-creating-a-custom-services-and-its-characteristics-using-cc2340r5

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2642R

工具与软件:

你(们)好

我使用的是带有最新 SDK 8.1的 cc2340 R5和 IDE 12.50  

我的查询是、需要创建自己的服务及其读、写、通知的特性。  

我们在 SimpleLink Academy 中有一个服务生成器 ,

而对于该模块、我们需要知道如何做到这一点。

谢谢。此致

Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandra:

    感谢您的咨询。

    您能否确认这是否适用于汽车应用(您是否正在使用 CC2340R5-Q1器件版本)?

    该过程与面向 cc2642r 的过程非常相似、因此、我建议先从头开始、同时以 basic_ble GATT 服务作为参考、从而指导您完成该过程。 我们很快将提供解决此问题的培训材料(SLA)、同时我可以在此过程中为您提供帮助。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)您能否确认这是否适用于汽车应用(您是否使用 CC2340R5-Q1器件版本)?

    是、

    2)并通过   basic_ble GATT 服务 参考,创建了服务及其特性工作。

    写入特性正常、Notify 正在订阅、但无法接收来自移动应用程序(Lightblue 应用程序)的通知。

    配对过程中、默认密码为123456、

    但是当我们输入诸如1234567890 ,123451234的输入时,如果我们立即提供类似6,543,2345,76543的5765的输入,则断开 GATT 的时间太长。

    我们是否能够仅限制用户输入密码条目的6个字符。

    谢谢。此致

    Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2)它现在起作用。

    配对过程中、默认密码为123456、

    但是当我们输入诸如1234567890 ,123451234的输入时,如果我们立即提供类似6,543,2345,76543的5765的输入,则断开 GATT 的时间太长。

    我们是否能够仅限制用户输入密码条目的6个字符。

     有关此 查询的任何更新。

    谢谢。此致

    Chandra Shekar