This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SimpleLink 应用的 OAD

Guru**** 2611145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1446040/cc2340r5-oad-with-simplelink-apps

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我使用 SimpleLink Connect 应用程序在 CC2340R5上测试 OAD。

但我发现我无法再在 Android 应用商店找到它(但仍然存在于 iOS 应用商店),我可以 问为什么吗?

另外还有一个称为 SimpleLink Starter 的应用。

我尝试对其进行 OAD 测试、但在输入"TI OAD service"后、应用不断崩溃。

任何人都可以确认此应用程序可用于 OAD 功能测试吗? 还是只能用于 指定的 TI 产品?

谢谢。

Tim Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的咨询。 我们正在处理 Android 商店中未显示的应用程序、它应该很快就会回来。 应使用 SimpleLink Connect、因为我们仍在使用最新的 OAD 分销商软件更新这个平台。

    如果我获得有关该应用程序何时会回来的更多信息、我会很快回复您。

    同时、您也可以使用 BTool 执行 OAD。 我建议查看此处的培训材料: 低功耗蓝牙-无线下载(OAD)基础知识。

    BR、

    David。