This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:配对模式和绑定

Guru**** 2943270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1444029/cc2642r-pairing-mode-and-bonding

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好!

这是配对设置、SDK ver 7_41

1、!将最大特性数设置为0、则可以成功配对、但再次建立连接时、保存错误为0x04。、因此不会再次配对、但数据通信未加密

2、如果最大特征数设置为4、则可以成功配对、成功保存对绑定。在每次后续连接上传输的数据加密、但在每次后续连接之前启用通知功能!

我需要的帮助是、我希望配对成功、并可以成功保存。 在没有主动取消配对的情况下、后续连接的数据将被加密并传输、这是第二种情况的过程。 但是、我不想为每个后续连接启动通知、因为连接回调之前的通知对我而言毫无意义、如何将其删除?  

我真的希望得到你的帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我们将查看您的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您并期待您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在使用此处开箱即用的示例? 我想尝试重现此问题并更好地理解您的案例。 为清楚起见、您不希望在外设侧配对正确后重新启用通知?
    在临时连接期间发出的任何启用的通知或配置都将在器件断开连接时复位。 但是、在绑定时、两个蓝牙设备之间会通过交换和存储链接密钥来创建更永久的关系。 因此、当器件回到范围内时、可以自动重新连接并维护启用的通知等配置。 如果没有绑定、器件会将连接视为临时连接。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我根据例程"simple_peripheral_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang"对其进行了修改。 我发现只有配对没有绑定、无线数据包是纯文本传输、后续连接在进入连接回调之前不会开始通知。  在连接回调之前启用的通知对我没有意义。 将手机连接到 cc2642的过程是物理连接、更新 MTU、启用通知和透明的数据传输。 因此、我将配对和绑定设置为实现透明和加密的传输。  但我想消除在连接回调 μ。之前启用通知的问题  

    我最担心的是配对和绑定后器件的稳定性是否会受到影响、以及在连接回调之前是否启用了通知功能。 在添加配对和绑定功能之前、该器件已运行一年以上。

    谢谢!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    对于延迟、我们深表歉意。 我认为我不能正确理解您对行为的期望。 我可以问您指的是什么连接回调事件吗?

    BR、

    David。