This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:查询 CC2642R MFi 认证

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1446905/cc2642r-inquiry-on-cc2642r-mfi-certification

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

工具与软件:

团队成员、您好!
我们正在使用 CC2642R 开发一个功能与 Apple 的 AirTag 类似的项目。 我们要澄清以下几点:

  1. TI 是否具有 适用于  CC2642R 的 MFi 认证 、可与 Apple 实现集成  查找我的网络
  2. 是否有任何技术资源、SDK 或参考设计可指导我们使用   CC2642R 构建类似功能

如果您能分享任何支持我们开发工作的详细信息或文档、我们将不胜感激。

谢谢、此致、
Jhakan。 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。

    TI 在 CC2340R5平台上提供对 Apple FindMy 网络的支持。 该器件是否适合您?  

    您可以在此处申请源代码的访问权限(假设您具有有效的 MFi 许可证): https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    感谢您的答复。 我们将计划  最初使用 CC2340R5构建原型、一旦我们完成原型设计、我们将提供该原型以获得 MFi 认证。

    谢谢、此致、
    Jhakan。 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    太棒了! 请告知我们进展如何。  

    此致、