This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 X'tal 振荡器(XO)的初始化序列代码

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1445304/cc2340r5-the-initialization-sequence-code-with-x-tal-oscillator-xo

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

专家、您好!

此问题与以下 e2e 相关。

CC2340R5:带有 TCXO 的初始化序列代码

我收到了以下初始设置信息。

  • 在 CKM 中、设置 HFXTCTL。 TCXOMODE = 1
  • 设置 HFXTCTL。 TCXOTYPE 为正确的类型(削波正弦/CMOS)
  • 通过设置 HFXTCTL 来启用 HFXT。 EN = 1

XO (非温度补偿 XO)是否也是如此?

此致、

A. Fujjinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujinaka-san:

    如果您只是使用标准晶体振荡器、则无需更改设置。

    BR、

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    抱歉、我的问题是错的。

    我的意思是,普通 XO(无温度补偿型),不是晶体振荡器。

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、如果振荡器的输出与 TCXO 的输出相同、但没有温度补偿、则配置将保持不变。 系统无法从时钟源判断是否进行了温度补偿。

    -Jake