This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:始终禁用 CCS Theia Energy Trace

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, CCSTUDIO, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1446629/lp-em-cc2340r5-ccs-theia-energy-trace-is-always-disabled

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他部件:LP-XDS110ETCCSTUDIOENERGYTRACE

工具与软件:

我尝试在我的一个项目上使用 Energy Trace、但我不知道如何启用它。 无论我做什么、它都始终处于禁用状态。 作为参考、我要使用通过 USB 电缆连接到我的 Windows 10 PC 的 LP-XDS110ET 调试器在 LP-EM-CC2340R5上运行代码。 我正在使用 CCS Theia 的最新版本(v1.5.1.3)。 下面是我的扩展名及其版本号列表:

  • @CCS/CCStudio 1.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-DEBUG 1.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-入门1.5.0
  • @CCS/CCStudio-guicomposer 1.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-PLUGIN 1.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-PROJECT 1.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 1.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-VIEWER 1.5.0
  • @CCS/CCSTUDIO-UPDATER 1.5.0
  • @theia/sbulk-edit 1.46.0
  • @theia/Callarchiture 1.46.0
  • @theia/控制台1.46.0
  • @theia/核心1.46.0
  • @theia/debug 1.46.0
  • @theia/editor 1.46.0
  • @theia/editor-preview 1.46.0
  • @theia/电子1.46.0
  • @Ω 终端/外部端子1.46.0
  • @theia/file-search 1.46.0
  • @theia/filesystem 1.46.0
  • @theia/git 1.46.0
  • n ü@theia/键映射1.46.0
  • @方向/标记1.46.0
  • @theia/messages 1.46.0
  • @theia/指标1.46.0
  • @theia/mini-browser 1.46.0
  • @theia/Monaco 1.46.0
  • @theia/navigator 1.46.0
  • @Teia/笔记本1.46.0
  • @theia/大纲视图1.46.0
  • @theia/输出1.46.0
  • n ü@theia/plugin-dev 1.46.0
  • @theia/插件外部1.46.0
  • @theia/插件 ext-headless 1.46.0
  • @theia/plugin-ext-vscode 1.46.0
  • @theia/preferences 1.46.0
  • @theia/预览1.46.0
  • @theia/过程1.46.0
  • @theia/property-view 1.46.0
  • @theia/远程1.46.0
  • @theia/SCM 1.46.0
  • @theia/scm-extra 1.46.0
  • μ@theia/search-in-workspace 1.46.0
  • @theia/ secondary-window 1.46.0
  • @theia/task 1.46.0
  • @Theia/端子1.46.0
  • @theia/测试1.46.0
  • @theia/timeline 1.46.0
  • @theia/toolbar 1.46.0
  • @theia/类型层次1.46.0
  • @theia/userstorage 1.46.0
  • @Ω theia/可变旋转变压器1.46.0
  • @theia/VSX-REGISTRY 1.46.0
  • μ@theia/workspace 1.46.0
我缺少什么? 我可以顺利进行编译、闪存和调试、但"Run"->"Trace->"Enable Energytrace Trace"始终处于灰色状态。 如果我单击跟踪视图、一切都将灰显、并显示一条消息-"您尚未打开跟踪"。