This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何在系统进入睡眠状态(空闲)时关闭看门狗功能并在系统从睡眠状态唤醒时启用看门狗功能?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1442649/cc2340r5-how-can-i-turn-off-the-watchdog-function-when-the-system-goes-to-sleep-idle-and-enable-it-when-the-system-wakes-up-from-sleep

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好、朋友:
我使用 CC2340R5-Q1 MCU 和 SDK simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02。 我导入了 basic_ble_oad_dual_image 项目。 我想在我的项目中实施看门狗功能。 我如何在系统进入睡眠(空闲)时关闭看门狗功能、并在系统从睡眠中唤醒时启用看门狗功能?

提前感谢您。
Ted Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关信息、您可以在用户指南中找到有关这些信息的一些指导: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/8.20.00.119/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/cc23xx/watchdog-timer-cc23xx.html 

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我可以在广播期间获取 PowerLPF3_ENTERing_STANDBY 和 PowerLPF3_WAKEK_STANDBY 事件。 我在程序中生成了一个无限循环来测试看门狗函数。 函数正在运行、但我无法获取 PowerLPF3_WAKE_STANDBY 事件。 系统未重置。 如何解决?

    非常感谢。

    祝你一切顺利
    Ted Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:  

    在 CC2340R5上、看门狗计时器开始后无法将其停止。 您有两个选项"禁用"看门狗计时器。  

    1.在定时器即将到期时重新加载看门狗定时器。 此外、该选项将对您的用例特别感兴趣。 当进入待机模式时、程序应将看门狗定时器重新载入最大数量。 退出待机模式时、看门狗计时器应重新加载到所需的时长。  

    2.在这些参数中、使用 Watchdog_reset_off。 使用此参数时、看门狗将切换回调函数、而不是复位。 在回调中、您可以重置设备。  

    我不确定我是否遵循您在最后回复中所说的内容。 在这种情况下、为什么系统需要复位? 器件处于待机状态、您不希望器件复位不正确? 在实施 Clement 提供的看门狗功能之前、您的待机电源策略是否正常工作?  

    请详细说明您最后的评论!  

    谢谢!  
    Isaac