This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LP-EM-CC2340R5:

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1446350/lp-em-cc2340r5-lp-em-cc2340r5

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

你好我正在使用2340R5芯片进行蓝牙通信(芯片配置为外设),中央设备是移动的。 我需要的代码是、 我想要通过 UART 向主控制器传输该信息 所需的信息可以获得相同的示例代码。 我使用 SDK simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02和 CCS  版本:12.5.0.00007  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想使用数据流示例、代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确保我理解了请求、您想通过 BLE 将信息从中央设备发送到外设、并让外设通过 UART 将该数据发送到另一个芯片?

    请参阅 /examples/rtos/LP_EM_CC2340R5/drivers/uart2callback 或 uart2echo 以查看如何实现 UART。 此外、  有关 UART API 接口的更多信息、请查看 UART2.h 文件参考。

    此致!

    Nima Behmanesh