This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:CC2340R5 32.768kHz 晶体 PPM?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1447225/lp-em-cc2340r5-cc2340r5-32-768-khz-crystal-ppm

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5、CC2640R2F

工具与软件:

您好!

CC2340R5 Launchpad 上使用的32.768kHz 晶体是"晶体、谐振器、32.768kHz、-380PPM/+380PPM、-40degC/+125DEGC、 SMD -前锯"。 ppm 是 晶体频率与原始值的偏离程度。 CC2340R5是否需要-380 PPM/+380 PPM? 我们能否选择 PPM 更低的32.768KHz 晶体?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    是的、使用 PPM 较低(精度较高)的晶体是没有问题的。

    -Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计文件 BOM 中有关32.768kHz 晶体的信息可能不正确。 我浏览了 Tai-SAW 网站没有32.768 kHz 晶体与-380 PPM/380 PPM。  

    我假设 CC2340R5所需的32.768kHz 晶体需要3.3V 输入?

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在使用 CC2640R2F 定制电路板之前、曾选择与 LaunchPad 相同的晶体。 关于 CC2340R5、我担心的是、如果我们选择替代制造商晶体、可能会出现问题。 存在晶体无法启动的问题。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    32.768kHz 下的负载电容器是不同的12pF 和15pF。 是这样吗? 它是否应该是相同的值?

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    若要按顺序解决您的问题、请执行以下操作:

    1) 1)晶体器件型号正确、如果您对采购器件有任何疑问、请直接联系 Tai-Saw

    2) 2) 32kHz 晶体振荡器在 CC2340支持的工作条件下正常工作

    3) 3)我们有一份应用手册、其中介绍了通过 TI 或晶体制造商测试的多种替代器件。 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swra495k/swra495k.pdf 

    4) 4)是的、不同元件的设计是正确的。 如果您选择具有不同负载电容的晶体、则需要进行调整以匹配目标负载电容。

    BR、

    周杰