This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:CC2340R5射频前端电路

Guru**** 2339800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-EM-CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1447248/lp-em-cc2340r5-cc2340r5-rf-front-end-circuitry

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

您好!

CC2340R5 Launchpad 射频前端电路如下所示。 是否严格建议这样做、或者是否有其他元件较少的电路?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    看起来您没有使用当前版本的参考设计。 该原理图是指预发布版本(E3)。 当前修订版本 A 可从 https://www.ti.com/lit/zip/swrc381内获得

    它与此类似、但使用了简化的滤波器部分、其中移除了1个电感器。 此外、如果不使用外部连接器、也可以移除二极管。 还可以减少天线匹配元件数量、但我们建议至少在原型中将三个元件网络放置在靠近天线的位置。 这可确保您有足够的灵活性来正确匹配您的天线。 如果您可以将天线与1个或2个组件匹配、则可以在后续版本中删除该封装。 除了出于测试和验证目的外、不需要外部天线连接器、因为该连接器简化了传导测量的执行。 在执行这些测量时、您始终可以焊接一个小型尾纤连接器。

    此致、

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该原理图是指预发布版本(E3)

    不是、它是 Rev A。您发送给我的链接原理图与我当前拥有的链接没有区别。

    它与此类似、但使用了简化的滤波器部分、其中删除了1个电感器。

    我希望看到该电路。

    最好有一份有关 CC2340R5推荐射频电路的官方技术文档。  

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    在您上面提供的图像中、这将显示为版本 E3:

    正确的原理图将在标题块中显示修订版 A:

    显示所有推荐射频电路的官方技术文档是当前版本 A 的 LP-EM-CC2340R5评估板原理图。请查看此修订版、如果您根据上述评论有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    周杰