This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:是否可以将 SysConfig 与空工程一起使用?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1447719/cc2340r5-is-it-possible-to-use-sysconfig-with-an-empty-project

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我想使用具有一个服务和两个特征的简单配置文件的 RTOS 和 BLE 堆栈。 我不想要菜单、显示等。。 我想要访问包括 UART 在内的所有 GPIO 以实现定制使用。 我没有从现有示例中找到方法来做到这一点、我认为我缺少一些基本的东西。 感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remi:

    您是否考虑过将 basic_ble 示例与 Display_DISABLE_ALL  预定义的内容一起使用?  出于应用的目的、您可以删除 SysConfig 中的 Display 模块并创建一个新的 UART2实例。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢、我找到了如何在 SysConfig 中禁用显示。 我将有效地使用 basic_ble 示例。 我正在使用 LP-EM-CC2340R5 Launchpad 进行开发、但我的最终目标是开发板上安装了 CC2340R21N0RGER。 我可以移除显示功能并启用 UART、但无法选择 DIO12和 DIO13作为 RX 和 TX 引脚、因为它在 LaunchPad 上存在冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会查找 "Custom Hardware" 部分、特别是 SysConfig Board 视图中的 Use custom Board"选项。  您 也可以选择 UART2 -> Use Hardware 作为"None"来增加您的 DIOX 引脚多路复用选项。

    此致、
    Ryan