This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:maxNumReport = 0且 SCAN_FLT_dup_ENABLE 的 BLE 连续扫描在 SDK 7.10.01.24上仅限于16个器件

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1440515/cc2652r-ble-continuous-scan-with-maxnumreport-0-and-scan_flt_dup_enable-is-limited-to-16-devices-on-sdk-7-10-01-24

器件型号:CC2652R

工具与软件:

我们从 host_test_project 开始、现在要 在 CC2652R1/R7上使用 SDK 7.10.01.24

当我们通过 GapScan_enable (0100、0)或任何其他周期启用扫描时、 如果 SCAN_FLT_DUP_ENABLE 开启、则会收到最大16 GAP_EVT_ADV_REPORT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ovidiu、

    感谢您的咨询。

    我想问一下您要传递给 gap 命令的参数是什么?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    GapScan_enable (0100、0)- SO 周期= 0、持续时间= 1s、maxNumRecord = 0

    SCAN_PARAM_FLT_dUP = 0x01 (启用)

    SCAN_PARAM_RPT_Fields = 0xA7

    SCAN_PARAM_PRIM_PHYS = 0x01

    SCAN_PARAM_FLT_POLICY = 0x00

    SCAN_PARAM_FLT_PDU_TYPE = 0x0800

    SCAN_PARAM_FLT_MIN_RSSI = 0x80

    SCAN_PARAM_FLT_DISC_MODE = 0x04

    BR、

    Ovidiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我还尝试增加了 ble_user_config.h 中的 MAX_NUM_WL_ENTRIES R7芯片的最大有效值约为90 -超过此值时、芯片无法正常工作。   MAX_NUM_WL_ENTRIES 是否有限制? 如何将找到的设备数量增加到90多个?

    BR、

    Ovidiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    友好提醒

    您好、David。 您可以回复我的邮件吗?