This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:用于 CC2652R 的闪光器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1449129/cc2652r-flasher-for-cc2652r

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

 我有关于 CC2652R 的编程器 Flasher 的问题。 我有一个配备 CC2652R 微控制器的器件。 我正在寻找一个可以用作闪存器的器件、以便将二进制文件和引导加载程序加载到该器件。 有没有任何器件可以通过写入程序来加载 BIN 和引导加载程序文件并将其用作闪存器来刷写 CC2652R1F 微控制器。  

谢谢!

Eeshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eeshan:  

    感谢您联系我们。  

    实际上、您可以使用几种不同的方法。

    首先、CC2652R 提供两种闪存方法-第一个选项是使用调试信号(cJTAG)。 这就是在 LaunchPad 上完成的操作、在 LaunchPad 上将 XDS110用作调试器/闪存器。 在这种情况下、您可以在 Windows/Linux/MacOS 机器上运行 UniFlash 以控制 XDS110。

    其次、可以使用 CC2652R 的 ROM 引导加载程序刷写 CC2652R。 ROM 引导加载程序提供两个接口(UART 和 SPI)。 您将找到一个适用于在嵌入式 Linux 处理器上运行的工具、以及有关这种方法的详细说明、 请访问 https://www.ti.com/lit/pdf/swra466 

    我希望这将有所帮助、

    此致、