This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5中的 MBEDTLS 库

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1450090/cc2340r5-mbedtls-library-in-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我们使用了 mbed TLS 库来执行 AES 128加密和对纯文本加密。 代码片段可以在下面找到。

但是我们会遇到以下错误、如程序无法放入内存中。

不确定为什么会出现这种情况、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件上的 RAM 不足以执行程序时、就会出现此问题。 这种情况对于 CC2340R5并不少见、因为该比较器用于小尺寸器件。

    这里有几个选项:

    1.设置编译器指令以优化代码大小。 ("Project Properties"->"Arm Compiler"->"Optimization"->"Optimization level -Oz")。

    2.优化程序以使用更少的 RAM。 一个处理此问题的好方法是分析构建项目时生成的.map 文件、查找占用大量空间的段。 通过优化这些区域、您可以节省 RAM。

    3.我们还提供 CC2340R53 (64KB RAM)、其可用 RAM 量大约是 CC2340R5的两倍(36KB RAM)。  

    此致!

    Nima Behmanesh