This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:Code Composer Studio 理论

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1445759/cc2642r-q1-code-composer-studio-theia

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

下午好!

为了开发新产品、我们切换到了 Code Composer Studio theia。
我已经浏览过所有文档、但有些内容无法正常工作?

-运行时(RTOS)对象
-堆栈使用

谁能帮助我?

我的启动文件不正确吗?


{
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
        {
            "name": "Project1",
            "type": "ccs-debug",
            "request": "launch",
            "projectInfo": {
                "name": "Project1",
                "resourceId": "/Project1"
            },
            "debuggerSettings": {
                "targetConfigs/CC2642R1F.ccxml": {
                    "Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe/Cortex_M4_0": {
                        "data": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=\"no\" ?>\n<PropertyValues/>\n"
                    }
                }
            }
        },
    ]
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将该主题分配给了专家。 他们明天应该会回复你。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!  

    我明天会回到你的身边(12/04)。 很抱歉耽误你的时间。  

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!  

    您能否向我发送您看到的有关堆栈使用和运行时(RTOS)对象的内容? 我还无法查看堆栈使用情况和运行时(RTOS)对象。 这让我认为 CCS Theia 尚未完全支持这些功能。 我将验证这一点并更新该线程。  

    如果情况不是这样、我将在本周提供回复、其中提供有关如何在 Theia 上启用这些功能的更多信息。  

    很抱歉耽误您的时间!  

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:


    在 Theia 1.5.1中启动堆栈使用和运行时(RTOS)对象时、我将看到以下2个屏幕。
    我可以成功地构建、调试和运行我的项目。

    此致
    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!  

    我看到的是相同的。 我目前正在跟进 CCS Theia 团队、以验证这些功能是否可完全正常运行。  

    与此同时、CCS Theia 的新版本发布。 CCS v20.0.0 现已上线。 我检查了此版本、看到的结果相同。  

    对于延迟、我将能够提供12/10或12/11的回复。  

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀、您好!  

    目前、运行时对象查看器功能仅支持 FreeRTOS。 CC2642R-Q1使用 TIRTOS7。 我已经确认此功能适用于 FreeRTOS。  

    堆栈使用当前有错误、但仍然可以正常工作。 你能否构建项目、退出 CCS Theia、然后重新打开 CCS Theia、然后选中"Stack Usage"? 这对我来说是有用的。  

    该错误已报告、将很快修复。  

    谢谢!  

    Isaac