This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:询问 CC2651R3SIPA 的音频示例

Guru**** 2551680 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2652R, LP-CC2651R3SIPA, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1449799/cc2651r3sipa-inquiry-about-audio-examples-for-cc2651r3sipa

器件型号:CC2651R3SIPA
Thread 中讨论的其他器件: CC2652RCC3200

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 BLE 模块开发音频流服务。

为方便起见、我推荐使用 CC2651R3SIPA。

但简单的音频插件示例不支持 CC2651R3SIPA。

查询:

1.能否提供 CC2651R3SIPA 音频的示例?

2.如果即将发布 CC2651R3SIPA 音频示例、请告知我发布时间表?

3.我在 TI.com 上看不到 simplelink 音频插件的下载链接。即使我可以从下面的链接下载、也会以 zip 文件的形式下载、这与快速入门指南的描述不同。

dev.ti.com/.../node

谢谢

此致、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    感谢您联系我们。  
    恐怕 TI 不会提供您要找的示例。  
    我建议您利用现有的 CC2652R 示例并使用 simple_peripheral 示例作为基准来实现。  
    请告知我们您的进度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement

    您是否有任何计划为 CC2651R3SIPA 制作音频示例?

    如果您指出了从 cc2652更改为 cc2651时需要修改的因素、我可以快速进行测试。

    此外、是否可以将 CC3200 Audio_Boost_Pack 直接连接到 LP-CC2651R3SIPA?

    谢谢

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否有计划制作 CC2651R3SIPA 的音频示例?

    我不能在公开论坛上发表评论。 但是、如果您现在需要一些东西、则应该考虑自己实现它。  

    如果您指出从 cc2652更改为 cc2651时需要修改的因素、我可以快速进行测试。

    同样、我建议从全新的 simple_peripheral 项目开始、并实现 音频插件示例中的逻辑

    此外、是否可以将 CC3200 Audio_Boost_Pack 直接连接到 LP-CC2651R3SIPA?

    这应该是可行的。  

    此致、