This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:CC2745R10:如何使用 LP-XDS110下载调试器将固件下载到 CC2745R10 EVB?

Guru**** 2612755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, CC2745R10-Q1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1435664/cc2745p10-q1-cc2745r10-how-do-i-download-firmware-to-cc2745r10-evb-with-lp-xds110-download-debugger

器件型号:CC2745P10-Q1
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110CC2745R10-Q1UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我无法使用 LP-XDS110下载调试器将固件(.out)下载到 CC2745R10 EVB。 (我选择了器件型号 CC2745P10、因为没有 CC2745R10。)

下面是我的故障排除方法。

1.硬件设置

设置为等于手动。 使用 LP-XDS110和 CC2745R10-Q1 EVB。

2.调试器设置

UniFlash8.6.0。 选择 CC2754R10并开始。

3.固件刷新

浏览我的固件(buttonled_LP_EM_CC2745R10_Q1_freertos_ticlang.out)和 Loag Image。

4.调试器固件更新问题

在收到警告后、我尝试了固件更新、但失败了。

我下载的调试器 LP-XDS110的固件版本是3.0.0.22。  我是否必须更新固件版本3.0.28?

我尝试了版本高达3.0.28、且参考了 XDS110SupportReadMe.pdf 文件。

 

5.调试器固件版本更新

XDS110SupportReadMe.pdf 文件所在的路径中有3.0.0.28版本的调试器固件。

通过参阅文档中的固件更新主题、可以成功进入 DFU 模式。

但是、当进入 DFU 模式时、LP-XDS110将断开连接、固件更新不会继续。

文档指出、进入 DFU 模式时、需要时间重新识别 PC 上的调试器、但不会再次连接。

如何使用 LP-XDS110下载调试器将固件下载到 CC2745R10 EVB?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XDS110看起来无法工作。 但是、在使用 CCS 时是否仍然会出现此问题? 此外、在刷写器件之前、是否在 uniflash 中安装了器件支持包?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:

    希望大家做 得好。 我叫 Kai、是韩国的连接 FAE。

    我已经确认他们已安装 CC274x 的软件包并尝试使用 CCS、但也显示相同的问题。 (即使我将 CCS 版本更新为12.8.1也是如此)

    他们已经检查了 JTAG 与 CCS 的测试、请查看下面的结果

    您能告诉我们、在这种情况下、我们必须解决或必须检查哪些问题吗? XDS-110器件是新的。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    将 USB 电缆切换到新电缆时会发生什么情况?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:

    将 USB 电缆切换到新的时也会发生同样的情况。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是很奇怪的行为、我需要有关设置的更多信息。  

    我的理解是 XDS110通过插座连接到器件是否正确?

    查看前面的照片、Uniflash 版本为8.6、可以尝试最新版本的 Uniflash 并重新开始吗?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此线程上没有太多活动、但是有一条已知关于 XDS110在这些器件上无 ET 的奇怪之处。

    在连接 CC 器件之前、请确保已从计算机上拔下 XDS110。 只有在连接 CC 器件和 XDS110后、才需要将其连接到 PC。 请告诉我这是否有效。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:

    我通过设备管理器检查了 xds110和 PC 之间的 j-tag 连接、但也发生了同样的事情。

    此外、还成功使用了 xds110将文件下载到 cc2642r1。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够尝试上述内容?

    如果无法正常工作、我建议使用 XDS110ET 器件。  

    此致!
    Nima Behmanesh